This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:在连接 I2C 之前、终止放电后的 BQ40Z50-R1无法唤醒

Guru**** 2589290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183635/bq40z50-r1-bq40z50-r1-after-terminate-discharge-can-not-wake-up-until-connect-i2c

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

你(们)好

我有一个查询需要您的帮助。  

电池终止放电无法由充电器唤醒。 它可以通过连接 I2C 来唤醒。

附加了原理图和 gg 文件。

e2e.ti.com/.../BQ40Z50.gg.txte2e.ti.com/.../BQ40Z50Schematic-Prints-_2800_1_2900_.pdf

如何设置电池可通过充电唤醒的参数?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您是指睡眠模式还是关断模式? 在关断模式下、当电池组引脚上施加大于 Vstartup 的电压时、监测计将唤醒。 如果处于睡眠模式、则必须满足其中一个条件才能退出睡眠模式(例如通信线路被拉高)、因为 ADC 在睡眠模式下采样频率较低、因此可能需要一些时间才能进行读取并退出睡眠模式。

    此致、

    Wyatt Keller