This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LP87745-Q1:器件型号的命名约定是什么?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183629/faq-lp87745-q1-what-is-the-naming-convention-of-device-part-number

器件型号:LP87745-Q1

其解释如下:

LP8774xxxxRXVRQ1

X:稳压器数量  

X:开关频率(FSW)和 BOM/性能优化选项(1、2或3)  

  • LP8774x1 :17.6MHz +全性能选项或 BOM/成本优化选项  
  • LP8774x2 :8.8MHz +全性能选项或 BOM/成本优化选项  
  • LP8774x3 :4.4MHz +全性能选项  

XX: NVM ID (A1、A3...等)  

RxV: 封装符号

R: 卷带(3000件/卷带)

Q1:汽车  

示例: LP877451A1RXVRQ1

  • 5:5个稳压输出(3个降压+升压+ VIO LDO)
  • 1:17.6MHz +全性能
  • A1:NVM 修订版本(十六进制数 A1)
  • RxV:封装符号
  • Q1:汽车