This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:原理图设计审查

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183215/bq77915-schematic-design-review

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ25792

大家好、

对于4S2P 锂离子电池、您是否发现 BQ77915原理图设计存在任何问题?

我将使用带 BQ25792电池充电器的系统。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ESO、

    您的原理图看起来很好!  我唯一的意见是、当电池输入上有 LED 时、始终会有电流流流过电池、因此这可能会导致电池更快放电。

    请记住、如果 CHG 引脚可能会承受低于-30V 的电压、最好添加 数据表中第10.1.1.2节"保护 CHG 和 LD "中所述的组件。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    感谢您的回答。  

    我对电池平衡有疑问。  我使用内部平衡。 充电期间电池平衡是否处于活动状态?   如果电池在充电期间保持平衡、我们是否需要减小充电电流?

    对于50mA 电池平衡电流 ,4,1V/(2*Rin )+Rbal, 其中 Rbal 为12 Ω。 Rin = 33 Ω。   

    假设充电电流为2.5A、则高电流将流经电阻器。

    这是否会导致问题?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ESO、

    不可以、电池平衡仅是被动电池平衡。 平衡期间无需降低充电电流。  高充电电流将仅流经电池、因为这是充电器的低阻抗路径。 它不存在流经电阻器的风险。

    为了了解其工作原理、我建议您观看我们有关使用 BQ77915进行电池平衡的视频:

    https://training.ti.com/how-cell-balancing-feature-works-bq77915

    希望这对我们有所帮助!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的支持