This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:器件标识是否拆分在模块的顶部和底部边缘?

Guru**** 2514695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183368/tpsm82821-is-device-marking-split-across-top-and-bottom-edge-of-module

器件型号:TPSM82821

您好!

我的客户在启动电路板时遇到一些问题、希望仔细检查器件是否正确、因为顶部标记看起来不常见。 数据表验证 GA1是否适用于 TPSM828211SILR (1.2V 固定电压)、而 GA4是否适用于 TPSM828214SILR (3.3V 固定电压)。 但是、查看 PCB 上的器件、请参阅下面的内容、GA 以黑色显示在顶部、底部有一个黄色文本、显示"1"和"4"。 您能确认这是正确的吗?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    [引用 userid="54618" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183368/tpsm82821-is-device-marking-split-across-top-and-bottom-edge-of-module ]数据表验证 了 GA1适用于 TPSM828211SILR (1.2V 固定电压)、而 GA4适用于 TPSM828214SILR (3.3V 固定电压)。 但是、查看 PCB 上的器件、请参阅下面的内容、GA 以黑色显示在顶部、底部有一个黄色文本、显示"1"和"4"。 您能否确认这是正确的?

    标记正确。  'GA'对应于1A 模块。  "1"或"4"通常用激光标记为底部的第一个字符、表示固定输出电压型号。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!  

    John