This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:LED 接口

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181930/bq34z100evm-led-interface

器件型号:BQ34Z100EVM

您好!  

从驱动单个 LED 接口的34z100开始,P1是否在1Hz PWM 期间主动驱动为高电平和低电平?

他们在 EVM 上显示了一个下拉电阻器。

谢谢、

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在 EVM 原理图中、来自 P1的 LED 信号驱动 NFET 来控制 LED、因此该引脚上的高电势将打开 NFET 并使 LED 亮起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven。

    只是为了确认、 在单个 LED 模式下使用时、P1是否始终作为高电平和低电平输出驱动其线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您是否在询问此引脚是否需要外部上拉或低电平、根据 EVM 原理图、此引脚是否无需外部上拉或下拉电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    是的、这更接近我尝试得到的答案。  

    引脚的内部结构是什么样的? 它是开漏还是推挽式?  根据您的响应,您似乎暗示引脚结构是推挽式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      根据数据表、该引脚不是 IOD 引脚、即开漏输出引脚、它是通用 IO 引脚、因此它是推挽结构。