This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196中的调光问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182759/tps61196-the-dimming-question-in-tps61196

器件型号:TPS61196

尊敬的 TI 员工:

我想讨论 TPS61196的 PWM 调光。

为什么在调光 FET 关闭时调光 FET 钳位的 VDS? 请参阅下图。
LED 灯串由 E-Load 进行仿真。
   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请问您的原理图上哪一个是"调光 FET"?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为、当对 FET 进行调光时、LED 电流将逐渐下降至0、因此 LED 灯串上的压降也将逐渐下降。

    但是、输出电容器将防止输出电压快速下降。 因此、在调光 FET 上添加"额外"电压、直到 LED 灯串完全关闭。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢!

    那么 、我是否可以理解您在下图中提到的行为? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是、由于 LED 灯串需要时间关闭、其电压会逐渐降低、因此在调光 FET 上添加额外的电压。 这与您的红线有关。

    对于蓝色线、当 LED 灯串最终关闭时、调光 FET 将与 Vout 断开。

    因此调光 FET VDS 将首先增大、然后快速减小。

    我是否可以知道此电压尖峰是否会导致您的终端设备出现任何问题?

    BR

    Patrick