This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:未使用的输出

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-1, TPS65262-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182568/tps65262-2-unused-output

器件型号:TPS65262-2
主题中讨论的其他器件:TPS65262-1

如果我不使用第三个降压输出、应该进行哪些连接才能使 PGOOD 从 IC 中获取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的联系。 您可以按照本指南中的原始问题 TPS65262-1未使用的通道进行操作。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。   

    TPS65262-2没有 COMP 3引脚。   FB3是否可以连接到 FB2?   

    没有 SS3引脚。  还有其他需要做的事情吗?

    PVIN3已连接至 PVIN1和 PVIN2。  PVIN3是否特别需要悬空或是否可以连接到 PVIN1和 PVIN2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在我手头上的另一个设计中使用 TPS65262-1器件。   我验证了如果我将 FB3连接到 FB2、PGOOD 信号变为高电平。  这是在移除了开关3电路上的组件并上拉 EN3引脚的情况下进行的。  LX3和 BST3悬空。

    从数据表的方框图(-1和-2版本相同)中,ENX 信号和 FBx 信号是 PGOOD 功能块的输入。  这似乎是有道理的。  

    您能否验证这是否正常、或者这是否会导致功能问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darin、

    我的同事将在下周回复您!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darin、

    感谢您的反馈。 你是对的。 除了 LDO 和模式设置外、TPS65262-1和 TPS65262-2几乎相似。 此设置也适用于 TPS65262-2。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未使用 LDO2或 LDO1、应如何连接相应 LDO 的引脚?


    以下内容是否可接受?

    LENX 连接到 GND

    LVIN、LDOUT、LFBX 处于悬空状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darin、

    如果未使用 LDO、请将 LENX 连接到 GND、其他引脚可以悬空。

    谢谢!

    卢西亚