This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:UCC2895/UCC3895是否可以有未加密的 SPICE 模型?

Guru**** 2509495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181213/ucc2895-could-i-have-an-unencrypted-spice-model-for-ucc2895-ucc3895

器件型号:UCC2895
主题中讨论的其他器件:UCC3895

您好、先生或女士 ​

我需要使用 UCC2895/UCC3895 进行仿真、但 TI 官方网站上仅提供加密的 SPICE 模型。  我可以为 UCC2895/UCC3895使用未加密的 SPICE 模型吗?

 

此致、 ​

​宋朝祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在调查您的问题、并将很快返回给您?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在存储库中找到了该文件。  请尝试一下。

    e2e.ti.com/.../uccx895_2D00_master_4000_b5c0038ff22-_2800_3_2900_.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您为我提供未加密模型。  使用您提供的模型后、可以运行仿真、但在测试后、OUTA~OUTD 的 PWM 输出端口始终为高电平或始终为低电平或不规则占空比。 我不知道我的设置是否有问题、或者车型不准确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有时、如果您没有获取足够的样本、模型将会给出相关答案。  尝试增大采样大小以查看问题是否消失。

    另一个问题可能是您导入加密模型的仿真软件。  您可能还需要尝试使用 TI PSpice 进行仿真、以查看问题是否也会消失。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!  
    首先 、我不明白您通过增大样本大小意味着什么。 我提供了原理图和下面的部分波形。 引脚4上的基准电压和引脚7上的锯齿波是正常的、但 OUTA~OUTD 是100mV 直流电平。 为什么是这样?
    其次,我使用的模型是 TI PSpice,其路径是“uccx895- master@b5c0038ff22 (3)\UCCx895- TI\Development-PSPIC\UCCx895_PSPICE_TRANS_TRANS_FAUCC3895_PSpice Version 2, 因为它的新库是 UCC3895_PSpice 的未加密副本。”

    抱歉我的英语不好、期待您的回复。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审核您的查询、并将很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于样本大小、它必须随步长而变化。  最大步长越小、采样点越多。  您可以在样本设置中使用此设置。

    我的问题是关于您使用的仿真工具、而不是我给您的模型。  我们有 TI PSpice 仿真器、您可以免费下载该仿真器。 我认为您看到的部分错误是针对您使用的仿真工具而不是模型问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:
    再次感谢您的回复。
    我尝试减少仿真时间步骤、但问题未得到解决。  
    我使用的仿真软件是 LTSPICE。  我以前在该软件中使用过 TI 提供的 PSpice 模型、它可以正常运行、但这次与以前不同。  您是否知道 pspice 模型是否完全适用于 LTspice? 是否有办法在不替换仿真软件的情况下解决此问题?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要 LT Spice 支持、则必须联系模拟器件支持。

    在仿真方面、您可以尝试在 TI PSpice 中运行发布的模型、以查看仿真结果是否更符合您的预期。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了 TISPICE 并在其自己的器件库中找到了 UCCx895模型。 但结果仍然令人失望。  如前所述、 引脚4上的基准电压和引脚7上的锯齿波是正常的、但 OUTA~OUTD 是100mV 直流电压。  我的外设电路设计中是否存在任何错误?  我提供了原理图和下面的部分波形。  期待您的回复。
    祝你和你度过一个愉快的圣诞节!
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在网络上运行了瞬态 PSpice 模型、它运行正常。   https://www.ti.com/lit/zip/slum055

    我将从网络上的工作模型开始、并根据您的设计进行修改。  这将使调试过程更简单。  

    https://www.ti.com/lit/zip/slum055

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请将您构建的原理图发送给我吗? 我不知道为什么会出错。
    请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模型中的原理图未经修改、您应该能够直接从 TI PSpice 工具运行它。  您可以在以下链接中找到该模型。  

    https://www.ti.com/lit/zip/slum055

    此致、