This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:用于从"UFP&quot 向 USB-C DRP 器件供电;

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS25814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183358/tps25810-usage-to-provide-power-to-usb-c-drp-device-from-ufp

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS25814

它可能关注的对象:

我需要 通过 USB-C 上通常的 UFP 为 DRP 器 件提供充电电源、但同时让 DRP 器件也连接到 USB 2.0转以太网桥接 IC (不由 DRP 器件供电)。 在为 DRP 器件提供充电电源方面、实施上述 TI 器件型号是否能够让我做到这一点?  上面提供的方框图。

提前感谢!

——Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TPS25810应能够满足拉电流电源要求。 您希望25810支持哪些电压/电流合同? 此端口和建立在 USB-IF 兼容之上的 USB-C DRP 器件是否兼容?

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    除了 Chris 的问题、请注意 TPS25810/4是一款单端口 DFP 纯拉电流控制 器、可支持高达5V/3A (15W)的电压。

    在方框图中、您如何将 VBUS 从 USB2.0器件连接到客户接口、以及连接到 USB-C DRP 器件的客户接口之间? 如果客户接口上有两个端口、则需要有多个控制器、因为 TPS25810是仅提供电源的单端口解决方案。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Christopher、它只需支持5V/500mA。 该器件无需兼容 USB-IF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、一定要注意。 USB 2.0设备通过 USB 2.0电缆连接到自定义接口。 定制接口上的 PCB 将 USB 数据和 VBUS 信号路由至其中一个器件 IC、并将 VBUS (这是我放置 TPS25810的位置)总线连接至连接 DRP 器件的 USB-C 电缆。 我只需要一个端口即可为 USB-C 供电。 来自 USB-C 器件的数据线会路由到第二个器件 IC、该 IC 将由 USB 2.0器件 VBUS 供电。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TPS25810应适用于您的情况。 如果您正在寻找支持 BC1.2充电和 CC 保护(可耐受高达26V 的电压)等其他功能、我建议您查看 TPS25814。  

    谢谢、此致、

    林德华