This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:生成反相电压的可能电路解决方案

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180353/lmr14030-possible-circuit-solutions-to-generate-an-inverted-voltage

器件型号:LMR14030

各位专家:

我们有一些关于 LMR14030的问题。

它非常适合我们的客户将24V 转换为5V、10V 和15V 的需求。但他们还需要将电压反向转换为-15V。是否有可能的电路解决方案来生成反相电压?

我们检查了反相器件: https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/buck-boost-inverting/buck-boost-inverting-split-rail-converters-integrated-switch/products.html#p634min=-32;-15&p634max=-15;22&p1129=Inverting;Inverting%20Buck

遗憾的是、我找不到我们的反相产品的替代产品。 我们很高兴您能够为 LMR14030的基本降压电路集成一个简单的解决方案以实现电压反转。

我们希望收到您的建议。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

    我们可以通过几个简单的连接和额外的无源组件将基本降压转换为反相降压/升压(IBB)。 该 IBB 应该能够提供负电压。  

    下面是一个应用手册、以了解详情: 反相降压/升压应用

    希望这对您有所帮助、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我们在中没有听到您的声音、因此我要解决这个问题。 如果您有任何疑问、请随时再次回复、重新打开主题帖。

    此致、

    里奇拉赫蒂