请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030 各位专家:
我们有一些关于 LMR14030的问题。
它非常适合我们的客户将24V 转换为5V、10V 和15V 的需求。但他们还需要将电压反向转换为-15V。是否有可能的电路解决方案来生成反相电压?
遗憾的是、我找不到我们的反相产品的替代产品。 我们很高兴您能够为 LMR14030的基本降压电路集成一个简单的解决方案以实现电压反转。
我们希望收到您的建议。 谢谢你。
此致、
Gerald