This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:消除了 EM1402EVM 中所需的外部隔离式12V

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182946/em1402evm-eliminating-the-external-isolated-12-v-required-in-the-em1402evm

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: BQ79616-Q1

你(们)好

1.另一个 TI 支持人员说"EM1401EVM 不允许在模块之间进行平衡、替代方法是使用额外的耗散方法来平衡较高的模块、或运行高模块有源电路来导致耗散。"  如何在600V 电源组上消除此问题而不使用隔离式12V 电池组?  换言之、我正在尝试设计一个600V 电池组、该电池组可使每个电池保持相同的电压、使用主动平衡、并且不需要次级外部电源。  有什么建议吗?

2.我们希望修改 EV1402EVM、以便它将能量从一个电池传输到模块(电池组)、或从模块(电池组)传输到一个电池、类似于 EM1401EVM 过去所做的工作、而不是从电池传输到隔离式12V 电池组。  如何做到这一点?  您是否有任何应用手册可用于入门?

是否仍然可以购买 EM1401EVM?  是否有更新 EM1402EVM 以实现电池到电池组/电池组主动平衡并消除隔离式12V 的计划?

4.有关如何使用 bq79616-Q1进行主动平衡的应用手册?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    解决您的问题:

    1.要平衡每个模块,您必须在每个模块之间设计一个单独的矩阵。 拓扑是将每个模块视为"电池"、但"电池"电压只是一个相当高的模块电压、您必须对每个模块使用和控制如此高的电压 FET。 这是可能的、但非常困难且成本高昂。

    2.您需要将隔离式 DCDC 从12V 修改 为 Vstack、无需应用手册。

    3.没有比您在网站上看到的资源更多的资源。

    4.与上述相同3. 无论您使用哪种 AFE、主动平衡拓扑都是相同的。   

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Wayne。  这很有帮助。  跟进问题。

    在另一个支持请求中、Taylor Vogt 建议为12V 隔离源使用12V 电池、因为这就是 TI 测试的完成方式。  电池的化学成分是多少?  它是否可以/应该是锂离子或铅酸或其他物质?  您能否详细介绍 TI 用于测试的电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    输出12V 仅具有两个参数、即电压和电流、它与电池的化学成分无关。 测试的电池应该是铅酸电池、但我相信它也适用于锂离子电池。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我购买了12V 铅酸电池、我将其用于隔离式12V 电池。  我已经连接了 EMB1402、它可以正常工作、但无法按预期工作。  这就是我拥有的:

    出于内部原因)我不得不使用非 TI 微控制器。  我必须重写 UART 例程、但现在一切似乎都已启动并运行。  我有一个具有14个电阻器和一个电池的电池组仿真器。  所有具有电阻器的电池的测量值约为3.2V。  电池单元的测量值约为3.6V。  我正在测试 Stephen Holland 编写的 EM1402测试软件的默认 BalanceToAeage 模式。  通过这种安排、我强制软件将 BAT15放电至大约3.2V 的平均电压。  在测试软件时、我可以看到程序尝试对最高电池电压进行放电、在本例中、将电池电压降至平均电压是我的电池15。  问题是电池15的电压只会上升。  即使软件通知它放电、它也不会下降。  作为一项测试,我强制软件(在 EMB_Start_Command()函数中)为电池充电,并认为电池是反向的。  无变化、电池15仍在增加。  

    1.这是正常操作还是有问题?

    2.铅酸电池电压约为12.5V。  电池15的电压为3.6V。  我的理解是、即使铅酸电池的电势比电池的电势更高、能量/电流仍可以从电池电压(较低的电压)流向铅酸电池(较高的电压)、以便稍后使用。  是这样吗?

    3.如果#2是正确的,你能给我一些疑难解答提示,以确定问题是什么?  如果#2不正确、您能解释一下我缺少什么吗?  我被这个问题所困扰。  我对该软件非常有信心。  我可以在此处使用一些硬件故障排除提示。

    4.我使用14个电阻器代替电池是否会导致问题?

    5.我知道电流只能从电池流向隔离式12V 或从隔离式12V 流向电池?  切勿因电池而产生。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    这应该是软件配置问题。  请检查 EMB1499的引脚9 DIR 以进行确认。

    您的问题答案:1. 错误、2. 正确。 4.电阻不是问题。 5.正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我仍然对 EMB1428有问题。  我发现 Leslie Marquez 在3年前编写的技术支持对 EMB1428和 EMB1499之间的信号进行了很好的解释。  我在他的电子邮件中有一些后续问题。  这是他的电子邮件。

    "这些是 EMB1428和 EMB1499之间的信号。 我在下面解释他们的工作。 由于 EMB1428器件需要来自 EMB1499的这些信号、因此这些器件应一起使用。

    总之:

    • EN 引脚是 EMB1428的输出、用于向 EMB1499器件指示何时开始或停止平衡(EN 为高电平启动、EN 为低电平时停止)。
    • DIR 引脚也是 EMB1428的输出、它向 EMB1499指示平衡时是对所选电池充电还是放电。
    • DIR_RT 是从 EMB1499进入 EMB1428的输出、它应该是 DIR 信号的补充(请参阅数据表中的时序)。
    • DONE 是 EMB1499的输出、用于在充电/放电周期完成时向 EMB1428指示(在当前充电/放电周期完成时为高电平、在进行中为低电平)。
    • FAULT[2-0]是 EMB1499的输出、用于向 EMB1428指示发生了故障。 有关每个故障代码的说明、请参阅 EMB1499数据表第13页的"故障检测和故障代码"

    我甚至无法完成第一步。

    参考 EM1402原理图、TIDA-00817和这张图片(很抱歉、逻辑布线质量较差):

    1.我看不到 U18的 EN 信号(EMB1428、顶层堆栈、第6页)变为高电平。  它似乎一直处于低电平。  如何从 EMB1428获取 EN 信号以使其变为高电平?  

    2.我正在发送命令对电池15放电。  SPI 信号正确。  DIR 引脚放电应采用什么逻辑?  MOSI 完成后多久 DIR 才有效?  我找不到 DIR 信号的任何时序信息。  我在 SDI 上获取的反馈(未显示在跟踪中)为0xe0、我认为这是正确的。

    CS 至 U18工作正常。  它在该迹线中更早地变为低电平、然后变为高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    CMD[3]=1用于放电、0用于充电。 详情请参阅以下文档的第45页。 设置一个连接的特定通道意味着 EN 处于高电平。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuas6a/sluuas6a.pdf?ts=1672765081601&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FEMB1428Q%253FkeyMatch%253DEMB1428Q%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

    另请参阅下面的 EVM 示例代码。  

    www.ti.com/.../snvc188