This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池移动电源设计

Guru**** 2604235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z50, BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181683/battery-power-bank-design

主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQ40Z50BQ40Z50-R1BQ40Z50-R2

大家好、我正在开始我的第一个项目、我想为10000mAh 电池移动电源设计一个 BMS。  

我希望输出为5V 和3A、15W。

我想获得有关为 该项目选择 AFE + GUGE 的帮助。

此致。






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stas、

    您计划使用哪种类型的单元格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我想 使用锂离子电池  
    型号名称:INR18650-35E
    但是、如果您有其他建议、我将会很高兴知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stas、

    您可能会使用2节串联电池。 对于2S 电池组、我建议使用 bq28z610或 bq40z50。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在您的评论之后、我想知道您是否建议使用  bq40z50-R1或 bq40z50-R2?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在您的评论之后、我想知道您是否建议使用  bq40z50-R1或 bq40z50-R2?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stas、

    我们建议使用最新版本。 bq40z50-R1或 bq40z50-R2仅在固件方面有所不同。

    您可以在 www.ti.com/.../BQ40Z50-DEVICE-FW 上找到最新的固件