This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740-Q1:未加密 LTSPICE 或 PSpice 模型

Guru**** 2571475 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28730, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183792/ucc28740-q1-unencrypted-ltspice-or-pspice-model

器件型号:UCC28740-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28740UCC28730UCC28742

大家好、

是否有适用于 UCC28740的 Ltspice 或 pspice 模型。 在产品页面上、我只能找到 Simetrix/Simplis 模型、该模型不能轻松转换为 PSpice 或 Ltspice。  

如果没有、是否有任何其他具有几乎相似特性的控制器模型可用于等效功能仿真?  

此致

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的办公室目前在美国年末假期关闭。 我们将很快回复您的请求。  

    此致、  

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我们目前没有 UCC28740的未加密 PSPICE 模型。

    您可以尝试使用 UCC28730、其中大多数内部模块与 UCC28740类似、但它是一个 PSR 控制器。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的回复。 我似乎能够使用 UCC28730模拟一些等效功能、因为内部参数更不相似、控制律也相同。 但很难理解 SSR 光耦合反馈路径功能。

    无论如何都要感谢!!

    此致

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    谢谢你。 您也可以检查 UCC28742以了解 SSR、但同样、这也位于 SIMPLIS 中。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Harish