This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183069/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

我对开发铅酸/磷酸铁锂电池充电器感兴趣、BQ24650适合以下要求

1)铅酸、24V (2节电池、每个12V)、33AH (充电应在5小时内完成)

2)锂离子25.6V、24AH 电池。

充电曲线:CC-CV。

请在这方面为我提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    除了列出的要求之外、您是否正在寻找独立充电器或主机控制型充电器? 充电器的输入电压是多少?  最大充电器电流是多少? 您是否正在寻找电源路径管理 功能?

    我将于1月5日回到办公室、因此请期待延迟回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对独立充电器感兴趣。 我要查看的输入电压是市电(即230V、50Hz)、最大充电器电流为6-7安培。 是的、如果电源路径管理可用、将会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    那么 BQ24650应该是您感兴趣的器件。 但是、该器件允许的最大输入电压(BQ24650)为33V、因此您需要在该器件的输入之前实施额外的降压。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将订购 BQ24650 EVM 并订购一些 BQ24650 IC、如果出现任何错误/问题、请与您回返。