This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:高频带噪声查询(使用 DLPC230进行 EMC CE 测试)

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183720/lm3409-q1-high-frequency-band-noise-inquiry-emc-ce-test-with-dlpc230

器件型号:LM3409-Q1

各位专家:

我的客户在 LM3409-Q1上遇到 EMC 噪声问题。

请给我任何建议。

问题1.  

他们正在对 DMD 前照灯进行 EMC 测试(CE)、但高频带(50MHz~100MHz)中的噪声超出规格。

噪声似乎来自 LED 输出线、因为 DMD 的 LED 驱动电缆移除后、它会下降。

LED 驱动器在推荐电路中使用 LM3409-Q1、但该产品似乎没有扩频功能。

他们想问是否有任何方法可以改善 EMC。 

此外、对于 DMD、分流 FET (Q104)也受到控制、这种影响似乎很大。 我想知道 DLPC230中有关分流 FET 控制的想法是否适用于改善 EMC。

问题2.

这次、电压 CE 超出规格(500kHz~1MHz)。

DLPC230正在 DMD 复位和 cmplisy 位中控制 LM3409的开/关、并且如果这个引脚从受控状态断开、已确认相应的带噪声减少、如下所示。

在控制 LM3409的开/关时、需要采取措施降低 EMC 噪声、因此需要进行审查。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="515959" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183720/lm3409-q1-high-frequency-band-noise-inquiry-emc-ce-test-with-dlpc230 ]to [/quot]

    大家好、Dustin、  

    什么是输入/输出规格? 根据设计、输出电流似乎高达8.2A。  

    客户可能需要查看 PCB 布局、因为 PCB 布局对于 EMC 性能至关重要。 例如、环路包含输入电容器(CIN)、
    再循环二极管(D1)、P 沟道 MOSFET (Q1)和感应电阻器(RSNS)应尽可能小、所有三个组件之间的连接应短而粗、以最大限度地减小寄生电感。  

    此外 、客户也可以尝试(1)。 在输入侧添加0.1uF 电容器和/或小型电感器。 (2)。 将 R113增加到10欧姆等  

    您能否分享更高 质量 的图片以进行更好的评价?  谢谢。  

    此致、  

    XG

    此致、  

    XG