This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请介绍解决方案

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5157, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183253/please-introduce-a-solution

主题中讨论的其他器件:LM5156LM5157LM5155

你(们)好

请介绍满足以下规格的解决方案。

规格-

输入:直流3.3V~7V (电池)

输出:直流100V 0.001A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 例如、您可能希望在反激式配置中使用 LM5156或 LM5157、或在开关节点上用作升压+电荷泵(有关更多示例、请参阅数据表的应用部分)。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致、  

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以看到升压+电荷泵的应用手册吗?
    我找不到它、所以我要向您寻求帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以在 LM5155数据表中找到升压+电压三倍频器应用。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢