This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:如何了解 Imaxh 和 I maxL

Guru**** 1133420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182855/lm3409-q1-how-to-understand-the-imaxh-and-i-maxl

器件型号:LM3409-Q1

你(们)好  

由于比较器的输入偏移、Imax 值具有偏移、因此客户有两个问题、如下所示:

如何获得 I maxH 和 ImaxL 值?

2、因为这个偏移将影响输出电流精度、所以他们需要通过软件来优化这个值。 如果无法计算此值、客户希望直接测试输出电流最大值并分享到软件优化、那么我们的范围日期是否为 I max H 和 Imax l? 它们关注的是差分器件具有差分最大范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、  

    它们在 数据表中所述的规格范围内。   

    客户可以按照公式(11)进行设计。  

     

    此致、  

    小冈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiaoguang

    感谢您的回复

    我有一个问题:

    如何 推导该公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孟  

    假设两个极性交换阈值之间的电压差小于24mV。  

    此致、  

    XG