请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409-Q1 你(们)好
由于比较器的输入偏移、Imax 值具有偏移、因此客户有两个问题、如下所示:
如何获得 I maxH 和 ImaxL 值?
2、因为这个偏移将影响输出电流精度、所以他们需要通过软件来优化这个值。 如果无法计算此值、客户希望直接测试输出电流最大值并分享到软件优化、那么我们的范围日期是否为 I max H 和 Imax l? 它们关注的是差分器件具有差分最大范围。