This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5948A:应用场景咨询

Guru**** 2561600 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5009, LP5024, TLC5948A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177280/tlc5948a-application-scenario-consulting

器件型号:TLC5948A
主题中讨论的其他器件:LP5009LP5024

您好!

要求:可单独控制每个通道。 16通道 out0-out15可以为每个电流分别写入不同的数据、需要两个部分、并且不会在两个部分之间执行级联扫描。 是否可以实现此应用场景 TLC5948ADBQ TLC6948DBQR?

如果可能、我想知道如何设计 SCLK 和 GCLK 两个引脚。 如何配置它?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    是的。  TLC5948ADBQ 和 TLC6948DBQR 可以实现您提到的情形。

    您能向我提供更详细的信息、以便提出更好的建议吗?

    什么是应用/终端设备? 您希望使用我们的器件实现哪些效果?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    非常感谢您的回复!

    要求:控制8 RGB LED、至少需要2个、4个控制 IC、可以调节驱动电流、可以调节颜色、以便在不同的工作条件下实现不同的颜色指示。

    TLC5948ADBQ/TLC6948DBQR 和主控件是否仅连接到4个引脚(SCLK、GCLK、DATA、LAT)? 如果我不想在这两个部分之间进行级联、这两个部分是否都应该连接到 IO 引脚?

    2.SCLK:串行数据传输时钟信号、用于同步数据传输控制;

    用于 PWM 控制参考时钟信号的 GCLK、我知道要控制每个通道吗?

    这两个控制信号如何配合数据来完成对 LED 的控制?

    3. GSCLK 是否必须由控制器提供? 是否有可减少控制器资源占用的内部 CLK?

     LP5009是否也支持此应用? 还是 I2C 接口也会减小 IO 引脚?  我不知道如何立即选择、请帮助推荐、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    您的意思是8个 RGB LED = 8 * 3个 LED 吗?

    如果是这种情况、那么 LP5024似乎是适合您的应用的选择。  TLC5948ADBQ 和 TLC6948DBQR 超出规格。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    不、它只有八个 LED。 它是具有三种颜色的灯之一。

    实际上、只要可以在线路上单独控制每个通道、就可以执行一些操作。

    此致、

    Rhea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    明白了。 很抱歉、您的言语有误。

    因此、对于您的情况、LP5009似乎是合适的选择。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    好的,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    不用客气。 我将关闭该线程。 如有任何疑问、请随时与我联系。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我很抱歉。 我认为我按下了错误的按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    否 这是我的错。 我很抱歉。

    我将关闭此主题。  如有任何疑问、请随时与我联系。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    TLC5948ADBQ、使用 out0 ~ out7、IREF 连接电阻2.2K。

    现在我已经完成了一个程序版本、我想让8个灯逐渐点亮、电流大约为8个级别、最亮的电流根据电流最大电流(理论上大于20mA)设置、这是我们需要的状态 (交替亮起和熄灭)、但其他七个指示灯在闪烁过程中(只希望交替亮起和熄灭、而不是闪烁)、我可能会问为什么会出现这种现象? 请帮助分析、谢谢!

    有关详细信息、请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../tlc5948A.docx       e2e.ti.com/.../tlc5948A.mp4   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在2022年12月30日之前回复您。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    很抱歉耽误你的回答。

    我需要确认以下几点:

    1.这意味着您只希望一个红色 LED (我在下图中圈出)闪烁。 但是、其他 LED 错误地闪烁。 我的理解是否正确?  

    2.您能否检查 TLC5948A 的引脚21和引脚22是否连接正确?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的回复!

    [引用 userid="52394" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177280/tlc5948a-application-scenario-consulting/4458047 #4458047"]您意味着您只需要一个红色 LED (我在下图中圈出)即可闪烁。 但是、其他 LED 错误地闪烁。 我的理解是否正确?  [/报价]

    否 我需要八个 LED、它们需要逐渐点亮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    [引用 userid="52394" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177280/tlc5948a-application-scenario-consulting/4458047 #4458047"]您能否检查 TLC5948A 的引脚21和引脚22是否连接正确?

    引脚22已挂起,引脚21连接到单芯片微型计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    请在我将个人联系信息保留在此处的论坛上接受我的友谊请求。 您可以直接与我联系。 如果您在联系我时遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Steven