This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:查找驱动器 IC

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5971, TLC5948A, TLC5943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183332/tlc5971-find-driver-ic

器件型号:TLC5971
主题中讨论的其他器件: TLC5948ATLC5943

你(们)好

您能不能帮助推荐驱动器 IC

产品是一种穿透屏幕、因此布局空间非常小、TLC5971的布局需要相对较大、因此请推荐新的驱动器 IC
间距:8mm
客户希望 IC 具有16位以及从断点恢复传输的功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在2022年12月30日之前回复您。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    很抱歉耽误你的回答。

    • 请告诉我"穿透屏幕"是什么?客户面临哪些布局难题?
    • 您能否指定 什么是"从断点恢复传输"?

    我需要更详细的信息、以便为您提供更好的建议。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    感谢您的支持

    电路板宽度仅为5mm、应放置 LED 和驱动器 IC

    由于信号是串联的、当某个 LED 熄灭时、其他 LED 不需要点亮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您可以看看 TLC5948A、它具有相当全面的故障诊断功能。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    客户反馈太大、无法容纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    必须使用 QFN 封装吗? 客户是否对数据通信线路有任何疑虑?

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    每通道也可以是3通道25mA、但需要16位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    TLC5943采用 VQFN 封装并支持16位 PWM。

    BR、

    Steven