This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59482:参考源代码

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59482, LP5012, TLC59108, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183556/tlc59482-reference-source-code

器件型号:TLC59482
主题中讨论的其他器件: LP5012TLC59108TLC59116

专家您好!

您是否有此器件的参考源代码?

如果是、您可以分享吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将 在24小时内回复您。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    抱歉。 我们没有 TLC59482的参考代码。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    I2C 通信正常。

    它们没有 MSP430 Launchpad。

    您能否提取并发送 LP5012的源代码?

    还是可以指导需要按顺序设置的寄存器?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    我需要您的支持。

    我想使用 TLC59482的输出 PWM 向半桥栅极驱动器输入。

    并希望使用灰度(GS)功能(PWM 控制)输出50kHz 频率。

    现在输出为100Hz。

    请发送指南以了解如何设置。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果要使用 TLC59482来产生50kHz 输出 PWM 信号、则需要设置 f_GSCLK = f_PWM * 512 = 50kHz * 512 = 25.6MHz。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的友好支持。

    我们的客户无法支持来自 MCU 的25.6MHz。

    通过在该器件内部进行乘法或分配、是否有任何方法输出50kHz?

    除 GSCLK 输入外、是否无法实现50kHz 输出?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于 TLC59482、 25.6MHz GSCLK 是必须的。

    我们还有其他支持内部 GSCLK 生成的器件、例如 TLC59116/TLC59108、但它们仅支持97kHz 固定 PWM 输出信号。  

    BR、

    Steven