This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无论电源是什么,WEBENCH®︎ 电源设计器都只显示反激式拓扑

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28056, UCC28180, UCC28064A, UCC28070, UCC28070A, UCC28070-Q1, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183319/the-webench-power-designer-only-shows-up-flyback-topologies-no-matter-what-the-power-is

主题中讨论的其他器件:UCC28600UCC28056UCC28180UCC28064AUCC28070UCC28070AUCC28070-Q1UCC28050

您好、E2E 专家、

你好。

无论电源是多少、WEBENCH 电源设计器都只显示反激式拓扑
例如、通用交流至36V 10A 电源仅显示2个使用 UCC28600 2反激式拓扑的选项。
为什么会这样呢?
此致、
CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    Webench 电源设计器仅显示适用于给定输入和输出条件的器件。 器件列表将根据条件而变化。  

    适用于输入电源类型“AC”的 Webench 电源设计器主要支持反激式拓扑,但 我们也支持其他拓扑,如 PFC-Boost
    下面提到的是在 Webench 电源设计器上启用的一些 PFC 升压器件。


    如有任何疑问、请回复我们。

    UCC28056
    UCC28056B
    UCC28056C
    UCC28056A
    UCC28180
    UCC28064A
    UCC28070
    UCC28070A
    UCC28070-Q1
    UCC28050

    谢谢、此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Umayal、

    你好。

    然后、我将假定无法在 Webench 中为家用插座交流输入提供超过400W 的功率。 因为 Webench 除了反激式转换器之外、不推荐任何其他用于交流输入的产品。 这不是一个缺陷吗? 或者、如果我错了、您能不能用建议360W 电源而不是反激式拓扑的图片来证明我?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、  

    WEBENCH 根据输入和输出条件推荐器件。 对于360W 输出功率、WEBENCH 仅支持两个反激式器件。  你是对的。 webench 上还有其他拓扑、如 PFC 升压、但这些拓扑仅在升压条件下显示。

    谢谢、此致、
    Praveen