This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5642X:LM5642X 不能在负载下工作

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5642X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183712/lm5642x-lm5642x-not-working-with-load

器件型号:LM5642X

尊敬的 TI 团队:

我们正在其中一种设计中使用 LM5642X。

问题说明-- LM5642X 在负载下无法正常工作。

问题描述

在测试过程中、我们能够启动稳压器、它显示了5V 和3.3V 的输出、但没有负载。

在对其进行负载测试时、我们观察到3.3V 通道上负载为550mA;我们观察到、5V 和3.3V 两个通道都关断。

请帮助我们解决此问题。 我也附上了原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../35411.Sch.pdf

谢谢、

Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    检查电流限制是否未启用(例如、由于噪音)。 此外、低侧栅极电阻器可以为0欧姆。

    --

    Tim