This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:LM76003RNPRR/LM76003QRNPRQ1

Guru**** 2815335 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003, TPS54560, LMZ14203, TPS54540, TPS40200, LM5149, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183738/lm76003-lm76003rnpr-lm76003qrnprq1

器件型号:LM76003
主题中讨论的其他器件: TPS54560LMZ14203TPS54540TPS40200LM5149LM5013

您好!

这与降压 IC 有关。 我们的要求如下:

输入= 6-42V

输出= 5V、3A

环境温度= 90°C

工作结温= 150摄氏度

 

我尝试从 TI 网站上查找并获取 MPN - LM76003RNPR、但在此 IC 中、给出的数据适用于建议的工作结温125摄氏度。

参考下图。 能否确认 M.PN - LM76003RNPR 的建议工作结温?

 

如果您有任何其他最适合上述要求的器件。 请尽快提出建议并回复。

此致、

Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LM76003的额定最大 Tj = 125C。  

    您可以查看 TPS54560。

    您可能还需要查看控制器解决方案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可能还需要查看以下内容:

    LMZ14203

    TPS54540

    TPS40200

    LM5149

    LM5013

    谢谢