This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于新 GUI 更新时序

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182986/tps25750-about-new-gui-update-timing

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25792

大家好、

 

我知道 GUI 尚未更新。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133736/faq-when-i-configured-the-usb-pd-chg-evm-01-using-the-online-application-customization-tool-the-pd-controller-isn-t-communicating-correctly-with-the-bq25792-fixed

 

我们的客户无法自由更改设置。

能否告诉我更新新 GUI 的时序?

 

我们正在极大地痛苦。

如果您可以在1月3日之前回复、那将非常有帮助。

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    由于假期原因、TI E2E 设计支持论坛的回复可能会延迟至1月3日。 该团队预计将于12月28日返回。
    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Rohit Parashar。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    GUI 已更新以解决常见问题解答中指出的问题、目前没有计划更新 GUI 以进行任何其他更改。  

    您能否说明客户遇到的设置问题?  

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

     

    根据您在其他 E2E 主题中的以下评论中的评论。

    > 5. 在 BQ25792的寄存器0x0A 中将 VRCH 设置为800mV

      

    我在版本7.0.4中找不到寄存器0x0A。

    因此,我理解我无法通过 GUI 版本7.0.4更改 BQ25792的 VRECHG 设置。

    我的理解是否正确?

    如果是、是否对 GUI 进行了任何更新?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    是的、正确、VRECHG 不是可通过 GUI v7.0.4配置的设置。  

    目前、我们没有计划通过 GUI 实施 VREGCHG 设置更改。 TPS25750仅配置多个 BQ 寄存器(例如电池充电电压/电流、预充电电流和充电终止)。 其余寄存器(如 VRECHG)需要通过其他方式(直通模式、EC 等)进行修改。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond San、

    感谢您提供有关 VECHG 的信息和特殊设置。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    没问题、我将继续并关闭此主题! 如果您有其他问题、请单击"+提出相关问题"以更好地跟踪。  

    谢谢、此致、
    林德华