This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:请求对文档进行澄清

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181952/lm2576-request-for-clarification-of-the-documentation

器件型号:LM2576

尊敬的所有人:

我对 LM2576文档有两个问题。

首先、我不理解输出电容器选择的描述。

在 LM2576文档中有一个信息、即 TI 建议输出电容介于100uF 和470uF 之间、在下一句中有一个信息:"我们选择 Cout = 680μF μ F 至2000μF μ F
标准铝电解电容器"。 我不清楚。

第二个问题是有关线圈选择图。  图形的某些部分是网格化的。 图形上的网格区域意味着什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    为该器件选择输出电容器时有一定的自由度。  此外、"网格"区域中显示的电感器具有"H"  

    和是所示电感器的替代品、具有"L"表示。

    使用该器件设计稳压器的最佳方法是使用 TI Webench Designer 工具。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢