This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890的电流限制和 BQ25890 IC 的默认电流限制、无需 D+/D-线路检测

Guru**** 2579955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181441/bq25890-current-limit-of-bq25890-and-default-current-limit-of-the-bq25890-ic-without-d-d--line-detection

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: BQ24253

我计划 在我的设计中使用 BQ25890 IC。  

我需要一些答案。

1) BQ25890支持5Amp、因此我需要3A 的 SYS 电压(电源路径)和2A 的电池充电。 有可能吗?

我不想连接 D+/D+线路、因为我的充电器没有这些引脚。 我的充电器能够提供5V @3.2A 的电流。  我想知道、输入电流是否受到限制、我在电源路径 SYS 线路上不会获得3A 电流、在电池充电上不会获得2A 电流?

2) 2)如果我们不使用任何 I2C 配置和 D+/D-线路检测来进行电池充电器和电源路径管理、默认情况下电流限制是多少? 我知道它是在表6中写入的。 但是、除了该表之外、还有任何会限制输入电流的东西吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yagnik、

    1) 1)可使用 BQ25890为3A SYS 负载和2A 电池充电。 但是、对于此类应用、我建议在 VBUS 上提供9V 或12V 电压。

    如果我们假设 VSYS 目标电压最小值为3.5V (VBAT 在快速充电期间位于 BATFET 两端稍低于该电压)、并且我们有一个5A 降压输出目标、同时将 SYS 负载和充电负载组合在一起、这已经是降压稳压器所需的17.5W 功率。 在理想情况下、3.2A 电流下的5V 适配器仅需输入16W 的功率、因此您需要在输入端提供更强大的功能(即使忽略效率注意事项)、以确保适配器不会过载。

    为了 确保没有额外的电流限制、您需要将 ILIM 引脚连接到 GND、或者 通过设置 REG00[6]= 0b (默认为1b)来禁用 ILIM 引脚功能。 您可能还需要将 D+/D-引脚短接在一起、以便器 件在输入检测阶段自动检测"DCP/"、并将数字电流限制(IINLIM)设置为3.25A。 否则、您可以通过 I2C 更改 IINLIM 设置。

    2) 2)如果 D+/D-线路悬空、器件将检测到"未知适配器"、并且输入电流限制(IINLIM)将设置为500mA。 如果 D+/D-引脚短接在一起、器件将检测到"DCP/"连接、并且输入电流限制将设置为3.25A。

    请注意、实际输入电流限制将是 IINLIM 设置和 ILIM 引脚设置之间的较低值。  

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、如果我按照第2点中的说明连接 D+/D-线路。 我的充电器的 USB 电缆没有 D+/D-导线。 它只有+5V 和接地端。

    那么、它是否仍会进入 DCP 模式?

    如果没有、则有任何 I2C 设置或默认配置会限制电流3.25A?

    我提出这一问题是因为我们已经遇到了 BQ24253的电流限制和电源路径管理问题。 我不想在第二个修订版中重复该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期原因、我们将于2023年1月3日之后返回给您。

    感谢您的耐心等待、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yagnik、

    如果您希望器件自动进入 DCP 模式、则 D+/D-线路应短接在一起。 如果您的 USB 电缆没有 D+/D-连接、您需要了解在连接适配器时 D+/D-引脚会看到什么。 无论您的 USB 连接如何、D+/D-引脚都将检查输入、除非您通过设置 REG02[0]= 0b 来禁用自动输入检测。

    除非在自动输入检测期间检测到 DCP、否则默认情况下 BQ25890不会将电流限制为3.25A。 当检测被禁用时、IINLIM 寄存器保持其之前的值。

    有关更多信息、请参阅  数据表的第9.2.3.3节

    此致、

    James