This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63027:EN 引脚属性

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63027, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183275/tps63027-en-pin-properties

器件型号:TPS63027
主题中讨论的其他器件: TPS631000

尊敬的 TI:

请指明 TPS63027 EN 引脚的截止电压。

另请指明 TPS631000 EN 引脚的截止电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TPS631000、请参阅下图。

    对于 TPS63027、截止电压为0.4V

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TPS631000、VT+的最大值为1.2V。 我可以在这里应用1.8V CMOS 逻辑吗?

    我仍不清楚 TPS63027。

    在这两种情况下、我都可以将1.8V CMOS 逻辑应用于 EN??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Urimi、

    正确、这两个引脚都可以向 EN 施加1.8V 电压以启用器件。

    此致

    TAO