This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:是否可以降低发生突发模式的频率?

Guru**** 2517240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182852/ucc25600-can-the-frequency-at-which-burst-mode-occurs-be-lowered

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC256403

突发模式发生的频率为350kHz。

例如、这可以降低到240kHz 吗?

(突发模式仅在空载时发生、以防止输出电压因泄漏能量而流失)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    感谢您在 UCC25600上发布查询。 我们的 LLC 产品专家将在圣诞节假期后的本周晚些时候回复您的问题。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    UCC25600始终以350kHz 的频率进入突发模式。 此 值不可调节。

    UCC25600是一款电压模式控制器。  我建议使用 UCC25640x 、这是我们 最新一代的 LLC 控制器。 与电压模式控制相比、该控制器采用充电控制、可提供出色的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Manikanta、

    谢谢你。

    您知道为什么我非常喜欢 UCC25600吗?

    因为它的简单性(以及它的8引脚封装)以及我在三个产品中使用它的事实、我取得了巨大的成功。

    为什么不推出同样采用8引脚封装的充电控制版本?

    好的、我将查看较新的器件-我更喜欢没有高压线路启动的器件。

    我希望 IC 即使在0线路电压下也会振荡-但是、我看到您推荐的系列中有这样的版本可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    我很高兴 UCC25600为您工作。

    但是、UCC25600确实需要外部栅极驱动器、而 UCC25640x 确实具有内部栅极驱动器、与 UCC25600相比、这可以节省大量 PCB 空间。

    由于您不需要 HV 启动、因此 UCC256403应该适合您。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta 美好的一天

    是的、我知道 UCC25600需要外部栅极驱动器、添加起来非常简单。

    不过、我将查看 UCC256403、并已下载数据表以吸收所有信息。

    非常感谢!