This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:原理图审阅:是否在 SW 输入上感应到高电压?

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181049/tps61099-schematic-review-high-voltage-induced-on-sw-input

器件型号:TPS61099

大家好、

您能否查看以下客户咨询?

 多年来、我们一直在产品中使用 TPS61099YFFR 升压转换器。 它负责通过 CR2锂离子电池为 RFID 前端供电。 这具有3.6V 至2.4V 的典型电压范围。TPS61099YFFR 每333ms 打开一次、通过 RFID 前端搜索 RFID 介质、然后再次关闭。

最近、我们从客户那里收到越来越多的缺陷产品。 错误模式是输入电容器 C139 (类型 CL05A156MQ5Q6J8)存在短路(请参阅图片)。 电容器的额定电压为6.3V。在正常运行期间、永远不会达到该电压。
您能否想象一下、在不利的时刻关闭 TPS61099YFFR 的 SW 输入会引起高电压?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    感谢您的联系。

    您能否在开启时提供 TPS61099的输出电流?

    您提到输入电容器短路、您是指电容器短路还是 VIN 引脚接地短路?

    等等、  

    [引用 userid="356281" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181049/tps61099-schematic-review-high-voltage-induced-on-sw-input "]最近,我们从客户那里收到越来越多的缺陷产品。

    因此、不仅一个客户存在此问题、而且多个客户都存在类似问题、这是对的吗?

    谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    由于我们没有收到您的回复、我希望问题得到解决、我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请在下方发帖或开始新主题。

    此致、
    Brigitte