This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610986:MODE 低电平、VSUBTM

Guru**** 2693355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS610986, TPS61098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180538/tps610986-mode-low-vsub

器件型号:TPS610986
主题中讨论的其他器件: TPS61098

您好:

TPS610986、输入1.5V、输出3.3V、VSUB 后跟3-5mA 的负载、

模式为低电平、一些 VSUB 具有充电和放电波形、而有些则具有高电平。

如何理解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为这可能不是 TPS61098的预期行为。

    我要检查几件事、

    与 MODE 引脚连接的是什么? 是 MCU IO 引脚还是其他一些东西?  

    VMAIN 上是否有任何负载?  VMAIN 是稳定的3.3V 吗?

     此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      MODE 引脚连接的是什么? 是 MCU IO 引脚还是其他一些东西?  

      MCU IO。

     2. VMAIN 上是否有负载?   

     是的

    VMAIN 是稳定的3.3V 吗?

     是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    那么、来自 VMAIN 的负载电流是多少?

    此外、在条件2和条件3中、模式都是逻辑低电平、但 VSUB 条件不同、这两个条件之间的设置差异是什么?

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nathan:

     那么、来自 VMAIN 的负载电流是多少?   

      正常: 50mA 、  待机:60uA。

    此外、在条件2和条件3中、MODE 均为逻辑低电平、但 VSUB 条件不同、

      这两个条件之间的设置差异是什么?

       区别在于客户想要知道原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    好的、我知道、很抱歉、我以前对您的问题有一些问题。

    这 是否意味着客户尝试了几个芯片、有些芯片达到了高水平、有些芯片没有得到、或者客户只尝试了一个芯片、有时会达到高水平、但其他时间不会达到高水平?

    [引用 userid="39367" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180538/tps610986-mode-low-vsub "]一些 VSUB 具有充电和放电波形,有些则具有较高的电平。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nathan:

    总共6000个 PCS、MODE 引脚低电平、 57%  VSUB 引   脚低电平或 充电和放电波形、  43%  VSUB 引脚高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    客户是否检查 MODE 引脚电压< 0.4V? 由于 噪声、逻辑低电压电平可能不完全等于0。

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于我们没有收到您的回复、我希望问题得到解决、我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请在下方发帖或开始新主题。

    此致、
    Brigitte