This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:将开关模式设置为 PFM、但会在系统运行时听到可闻噪声

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882-Q1, TPS552882, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177494/tps552882-q1-set-the-switching-mode-to-pfm-but-hear-the-audible-noise-when-the-system-running

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552882

您好、先生、

  我们希望在 轻负载时将 TPS552882-Q1设置为 PFM、但 我们可以在系统通电时听到可闻噪声。

当我们将模式设置为 PWM 时、系统通电时没有听到可闻噪声。

我很好奇为什么 PFM 会产生可闻噪声、我们在数据表中看不到这一点。  

如数据表所述、我们通过24.9k Ω 将引脚15接地来设置 PFM。

我已附上 TPS552882-Q1原理图 、我们的原始模式设置是 PWM。 当我听到可闻噪声时、我还连接了 SW1和 SW2开关波形。

请告诉我们导致该问题的任何设计问题、任何 设计更改都可以 防止可闻噪声。

我还连接了我听到的可闻噪声。

 e2e.ti.com/.../IMG_5F00_0453.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godfrey、

    感谢您查询 E2E。

    PFM 可在轻负载下实现高效率、因此会导致不连续运行、从 SW 波形可以看到14kHz 和8kHz 的可闻频率。 您还可以看到输出电压和电感器电流产生的可闻频率纹波、这会导致输出电容器或电感器上产生噪声。

    为了完全避免 PFM 的可闻噪声、您可以更改为 FPWM 模式以获得恒定开关频率。 或者更改电容器或电感器的材料也可能有所帮助。

    此致、

    布莱斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

      您知道我们是否将模式设置为 PFM 吗? 在重模式下降压/升压输出时、开关模式是什么? 我看到开关频率仍然在50kHz 左右、它没有变为 PWM 400kHz。 我们的降压/升压输入电压为4.3V、降压/升压输出电压为4V。

      如果我们在轻负载时设置 PFM 模式、我们是否可以在降压/升压进入重负载模式时使其自动切换至 PWM 模式?

    PFM 重载模式  

    PWM 开关频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godfrey、

    1.在重模式下降压/升压输出时、开关模式是什么? 我看到开关频率仍然在50kHz 左右、它没有变为 PWM 400kHz。 我们的降压/升压输入电压为4.3V、降压/升压输出电压为4V。

    ->即使我们设置了 PFM 模式、在重载模式下、器件也会进入连续导通模式。 上面的第一个波形似乎不稳定。

    2.我看到 RFSW=22.1kHz、这应将 FSW 设置为890kHz、 请将电感器更改为更高的值、因为太小可能会导致环路不稳定。 在这种情况下、请至少确保电感器值高于2.2uH。

    我还看到 PG 和 CC 引脚连接到 I2C、请问您为什么使用这种方式进行设计、因为 TPS552882是非 I2C 版本。

    4、输入电压范围是多少? 输出为4V/2A、对吧?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    对于第一个问题的反馈、您的意思是降压/升压将进入连续导通模式。 它是 PWM 模式吗?    在连续导通模式下、频率是否达到400kHz?

    2.如果我们将 MODE 设置为 PFM、TPS552882能否根据不同的输出负载自动从 PFM 切换到 PWM 或从 PWM 切换到 PFM?

    由于避免了组件短缺问题、PG 和 CC 引脚保留为 TPS552882 I2C 版本、但我们将在设计中使用非 I2C 版本。

    输入电压范围为4.3V 至4.5V、输出为4V/2A (2A 电流消耗是最坏的情况)。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godfrey、

    对于第一个问题的反馈、您的意思是降压/升压将进入连续导通模式。 它是 PWM 模式吗?    在连续导通模式下、频率是否达到400kHz?

    ->是的、您也可以看到它是 PWM 模式、开关频率为400kHz。

    2.如果我们将 MODE 设置为 PFM、TPS552882能否根据不同的输出负载自动从 PFM 切换到 PWM 或从 PWM 切换到 PFM?

    ->是的、PFM 和 FPWM 之间的差异仅在轻负载时发生、在重负载时、两者都进入 PWM 模式。

    看到 RFSW=22.1kHz、这应该将 FSW 设置为890kHz、 请将电感器更改为更高的值、因为太小可能会导致环路不稳定。 在这种情况下、请至少确保电感器值高于2.2uH。 看到它在 PFM 下仍然不稳定。

    此致、
    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

       如果我们的电流设计会使环路不稳定、那么电源轨上会发生什么情况?  

       2.我尝试将功率电感器从1uH 修改为2.2uH 和4.7uH、但纹波电流 和纹波电压似乎没有太大的影响。 您能不能就此提供更多建议。 请检查我的测试结果。

       如果 环路不稳定、我们可以做什么测试来确保环路的稳定性或不稳定性? 例如:相位裕度、增益裕度和纹波。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godfrey、

    感谢您提供波形。

    我对波形有一些疑问、  

    1、LTE_3V7是什么? 降压-升压转换器的输入电压是多少?

    2.为什么输出电流会振荡? 它是由降压-升压转换器输出还是负载器件输出导致的? 如何使用电子负载替换以进行测试?

    如果我们的电流设计会使环路不稳定、那么电源轨上会发生什么情况?  

    ->当环路不稳定时、输出电压可能会有一些振荡、 并且占空比不是固定的。 在更糟糕的情况下、它会导致器件上出现其他问题。

    4、我尝试将功率电感器从1uH 修改为2.2uH 和4.7uH、但纹波电流和纹波电压似乎没有太大的影响。 您能不能就此提供更多建议。 请检查我的测试结果。

    -> 我对 输出电流感到困惑、因为我没有看到输出电压上的大纹波。 您能否继续了解此器件的布局? 有时布局不良也可能导致此问题。

    如果环路不稳定、我们可以做什么测试来确保环路的稳定性或不稳定性? 例如:相位裕度、增益裕度和纹波。

    ->我们可以执行负载瞬态测试、以查看输出电压是否能够快速恢复、而不会出现过冲/下冲过多。 此外、您还可以测试该器件的波特图。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

      lTE_3V7是 LTE 模块的另一个降压转换器输出电源轨、转换器输入电压连接到降压/升压输出端。 只需确保纹波电压不会影响3.7V 后端电源轨。  

      2.我认为输出电流振荡 来自后端负载器件、我已经检查了电子负载不会有振荡。

      3.我认为高纹波电压来自我的测量点、我对输出电容器上的纹波电压进行了100uF 的测量、当我将测量点从 C40电容器更改为 R86磁珠之后时、系统满载时的最大纹波电压大约为200mV。

      4.当您说我们需要根据电流开关频率设置将功率电感器从1uH 修改为超过2.2uH。 由于电感器尺寸不允许我们更改更大的功率电感器、以获得更高的电流和更高的电感器值。 因此、我们能否将 Rfsw (R149)从22.1k Ω 修改为10k Ω、开关频率将从888kz 更改为1.92Mhz。 这意味着我们的电感器应选择超过0.6uH、因此我们可以保留电流功率电感器。 当我为降压/升压转换器设置更高的开关频率时、可闻噪声似乎会得到解决。 从您的角度来看、您是否认为这种修改是可以的?是否有任何其他补偿组件需要更改?

      5.根据环路稳定性测试的不同开关频率附加负载瞬态波形,似乎没有太大差异,纹波电压稍高。

    Godfrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godfrey、

    感谢您提供测试波形。

    lTE_3V7是 LTE 模块的另一个降压转换器输出电源轨、转换器输入电压连接到降压/升压输出端。 只需确保纹波电压不会影响3.7V 后端电源轨。  

    2.我认为输出电流振荡来自后端负载器件、我已经检查了电子负载不会有振荡。

    ->仅当输出电压稳定且不影响后级电源时、对异常输出电流正常。

    3.我认为高纹波电压来自我的测量点、我对输出电容器上的纹波电压进行了100uF 的测量、当我将测量点从 C40电容器更改为 R86磁珠之后时、系统满载时的最大纹波电压大约为200mV。

    ->要测试输出电压的实际纹波电压、  建议使用以下接地环测试方法、我们使用该方法测试靠近输出引脚的电容电压。

    4.当您说我们需要根据电流开关频率设置将功率电感器从1uH 修改为超过2.2uH。 由于电感器尺寸不允许我们更改更大的功率电感器、以获得更高的电流和更高的电感器值。 因此、我们能否将 Rfsw (R149)从22.1k Ω 修改为10k Ω、开关频率将从888kz 更改为1.92Mhz。 这意味着我们的电感器应选择超过0.6uH、因此我们可以保留电流功率电感器。 当我为降压/升压转换器设置更高的开关频率时、可闻噪声似乎会得到解决。 从您的角度来看、您是否认为这种修改是可以的?是否有任何其他补偿组件需要更改?

    ->是的、更改为更高频率也是一种不更换电感器的方法。 补偿参数正常。

    5.根据环路稳定性测试的不同开关频率附加负载瞬态波形,似乎没有太大差异,纹波电压稍高。

    ->测试结果可以、我们还建议使用接地环测试来测量实际纹波电压。

    顺便说一下、我们在   低输入电压应用中使用了高功率密度降压/升压转换器 TPS631000。 有关更多详细信息、请参阅产品页面。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Godfrey、

    由于我们没有收到您的回复、我希望问题得到解决、我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请在下方发帖或开始新主题。

    此致、
    Brigitte