This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:使用反馈电阻器上的电位器更改输出电压

Guru**** 2504425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183144/lm5156h-changing-the-output-voltage-using-a-potentiometer-at-the-feedback-resistor

器件型号:LM5156H

大家好、

我们的客户想 知道 、是否可以在不更改电路其余部分的情况下、为其中一个反馈电阻器使用电位器来调节 LM5156H 的输出电压。   产品页面中的快速入门计算器似乎允许在固定输出电压下更改电阻分压器的顶部反馈电阻器(RFBT)。 但是、它不允许基于顶部反馈电阻器(RFBT)值的可变输出电压。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    一般而言、我绝不会仅为其中一个电阻器使用电位器。 移动过程中会造成开路的风险很高。 因此、添加第三个与顶部或底部电阻并联的可变电阻器是更安全的解决方案。

    建议检查最小、典型和最大输出电压下的稳定性。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    感谢您提供此信息。 请参阅我们客户的后续查询。

    谢谢你。 正确、POT 可能会导致一个的无限增益或零增益。 然后、我将执行该操作。

    在准备好实际器件之前、我如何在设计过程中检查输出稳定性? 请提供任何提示。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo A、

    在产品文件夹中查看 Excel 计算器将是一个很好的起点。 至少应检查最低、典型和最大输出电压。

    此致、
    Brigitte