This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:通过 TEC 吸入和输出锂聚合物

Guru**** 2538280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178211/tps63070-lipo-sinking-and-sourcing-through-tec

器件型号:TPS63070

我在阅读有关 TPS63070的主题 :https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727125/tps63070-if-tps63070-can-be-use-in-tec-application

如果我们将电池用作输入电压并将输出电压升至高于输入电压、那么(传统)电流将从输出电压流经 TEC 模块流向输入电压、对吧? 这对电池意味着什么。 这是否不会使电池过热(例如锂聚合物电池)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    不、它不会有电流流入电池、因此不存在过热问题。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为使用电池根本不起作用。 稳压器可能会立即关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    我很抱歉耽误你的时间。

    [引用 userid="543195" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178211/tps63070-lipo-sinking-and-sourcing-through-tec/4444637 #444467"]稳压器可能会右转?

    您是说如果没有其他控制、稳压器在 电池电量耗尽之前不会关闭吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    由于我们没有收到您的回复、我希望您能解决问题、并立即关闭该主题。 如果您有其他问题、请在下方发帖或开始新主题。

    此致、
    Brigitte