This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:基于 MATLAB 的分析工具

Guru**** 2557550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611927/ucc28700-matlab-based-analysis-tool

器件型号:UCC28700

 在点击与 UCC28700设计/分析相关的任何内容后、我看到了2个文件。 我下载了 XL 展板文件。 但却无法找到他们也具有 MATLAB 工具的区域。

CLD 您是否将其置于"工具/支持"或 UCC28700芯片相当明显的某个位置?

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    TI 没有用于 UCC28700的"Matlo"工具。 我们确实有一个 Mathcad 设计工具、这可能会与 Matlab 相混淆。

    可以在 TI 网站的 UCC28700产品文件夹中的"工具和软件"选项卡中找到 Mathcad 设计工具以及 Excel 设计工具、并下载该工具。 向下滚动到工具与软件文件夹底部附近、找到可用的2个设计工具 zip 文件。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考此处是 Mathcad zip 文件的链接、它位于 Ulrich 所述的位置:

    www.ti.com/.../sluc381
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经去过其他地方一段时间了。

    添加了 THnx 以获取 Mathcad 文件的链接。   对于一般情况非常有帮助。

    现在有一个新主题:为什么人们会将 LM514视为一个"低侧"驱动器?

    我理解乳蛋饼。  

    但是、如果我进行设置、以便在基准节点浮动在开关电压下驱动上部开关、情况会怎样。 当然、驱动器偏置也会浮动。

    这将是您的经典"高侧"驱动器。

    进一步扩展、如果我创建适当的死区时间、为什么我现在不能使用2 LM514切换图腾柱结构? 当然、假设周围是一致的电路、以支持所有这一切。

    此外、现在我们可以具有具有经过适当设计的偏置和信号耦合的双极开关电压?

     现在、如果 TI 有一个可针对+/-或双极电压进行独立配置的较低驱动器、我当然会非常重视。但有没有?

    Thnx

    Robin