This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器需要200W 输出、效率为97-99%

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608701/dc-dc-converter-need-200w-output-with-97-99-efficiency

大家好、

我正在寻找指导。 我在电力电子领域没有任何背景。

我 正在尝试 设计 一 个隔离式直流/直流转换 器、它将在48V 或12V 电压下通过 PV 面板提供200W 的固定输出。 我的设计限制是、对于20开尔文的温升、即使在 PV 的最小功率下、效率也约为97%。

以下是我对工作的看法:

根据各种搜索结果、我发现谐振电路非常适合与 ZVS 和 ZCS 结合使用。 我使用 Piccolo 控制驱动器的 PWM。 我还将设置一个开关、用于选择48V 或12V 输出。

由于这是一个 PV 面板、我的输入通常在16V - 30V  9V 至18V 之间变化。 我忘记的另一件事是、Piccolo 和其他组件 也由 PV 模块供电。

 对于48V 侧、升压模块就足够了。

7/15对于12V 电压、我计划使用48V 升压转换 器、后跟降压转换器。  由于转换链、我恐怕会失去效率。 是否有更好的方法在不影响效率限制的情况下实现两个输出电压?

由于 MOSFET 器件、我的第二个问题是温度升高、即使在散热器安装后  、效率也会下降到96%以下。  如何保持 最低效率?

7/15:目前,我已获悉最终产品的外形应更小。

感谢你的帮助。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alex
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。

    BR、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您的电源设计是否需要两个独立输出(12V 和48V)或一个可配置为12V 或48V 的输出? 如果需要两个电源轨、如何在这两个电源轨之间分配输出功率? 20°的温升是否是您的应用的严格要求?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您接受我的请求。

    要求是具有两个隔离的独立输出。  其中只有一个处于活动状态(可配置)。

    温升°为20 μ F。

    我有一个校正、PV 面板的额定值已更改、为16V-30V (我将更新主线程)。 这是一个缓解措施。

    °μ A 时的效率不应低于96%。  这意味着我必须将功率损耗最小化为<4%。  

    我收到的一个建议是使用具有  ZVS 的交错式直流/直流转换器。  我不确定哪种开关更好-硬开关或软开关-在 不同的 PV 解算因子方面更好。

    感谢您的反馈和建议。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    软开关是首选、因为它将最大程度地降低您的开关损耗。 LLC 或具有 ZVS 的交错式直流/直流转换器是适合您设计限制的合适选择。 两个电源轨之间的输出功率如何分配? 每个电源轨是否应提供100W 的功率?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的指导。

    输出功率未分离。 每个电压轨预计可提供 200W 的功率。

    (对于48V 电压、电流将约为4.16A、而12V 电压将为16.66A。)

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    美好的一天!

    您能否分享一些200W 直流/直流隔离式转换器设计的参考原理图?  

    谢谢、此致、
    Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghavendra、

    以下是一些您感兴趣的功率范围参考设计。 我没有看到任何符合97%效率要求的参考设计、但这些设计可以作为您的起点。

    www.ti.com/.../PMP3162
    www.ti.com/.../PMP10395
    www.ti.com/.../PMP7246

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben 和 Raghavendra。

    建议的链接有所帮助。

    谢谢、

    Alex