This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:同步模式下的高电压交叉开关以及软启动时的超低 PWM 频率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613965/ucc28950-high-voltage-cross-talks-in-synchro-mode-and-ultra-low-pwm-frequency-at-soft-start

器件型号:UCC28950

Hallo。   我们遇到了环路软启动问题、但仅在使用 SYNCHO 检测模式时。 当控制环路跨越上升基准电压时、由于 PWM 脉冲较短、通常会进入突发模式。 连续瞬变会产生高电压交叉通信并导致 UCC28950无法确定的行为。 解决  方案是在软启动期间引入可变的上升 PWM 频率、但由于最终频率仅为40kHz、因此所需的启动频率约为4-10kHz、以实现安全启动。

那么:对于受控模式 UCC28950、是否有任何方法强制此类低 PWM 频率?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stanislav、

    我已要求应用工程师对该帖子作出响应。 我知道他下周要旅行,所以他的答复可能会有一些延误。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stanislav

    在过去的几周里、我经常旅行、我想知道这个问题是否仍然存在。 ?

    此致
    Colin