This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:用于通过太阳能电池板进行电池充电

Guru**** 2557580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609399/bq24297-use-for-battery-charging-via-solar-panels

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!

我们希望在其中一个手持设备中使用太阳能电池板、并且正在寻找一种通过这些太阳能电池板为电池充电的方法。 我们目前在其中一个器件中使用 BQ24297、我们想知道这是否也是在我们的太阳能电池板器件中使用的好选择。 这是可行的吗? 或者、在本例中、是否有任何其他关于为我们的电池充电的建议?

最棒的

费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是自行处理 MPPT、还是需要一种解决方案来帮助解决此问题?

    此致、
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在寻找一种能够帮助实现 MPPT 的解决方案。

    最棒的

    费萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faisal、

    我建议使用 bq25895。 它可能是最适合这种情况的解决方案。
    它具有用于测量充电电流和输入电压的集成 ADC、以及 VINDPM 值的高可选性、即较低的输入电压限值。

    您的太阳能电池板的功率容量是多少? VOC、ISC、Vmpp、IMPP?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    我们在随附的 PDF 中使用 IXYS 太阳能电池板。 我们正在考虑使用 SLMD121H9或 SLMD121H10。

    对于 H9、VOC 为5.6V、ISC 为50mA、Vmpp 为4.5V、IMPP 为44.6mA。

    对于 H10、VOC 为6.3V、ISC 为50mA、Vmpp 为5.0V、 IMPP 为44.6mA。

    最棒的

    费萨尔

    e2e.ti.com/.../IXOLAR_5F00_ProductSelection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faisal、

    查看您的面板规格后、我将撤销我之前的建议。 bq25895将无法支持此类低电池板电流。  

    我的下一个问题是您尝试充电的电池容量(mAh)有多大?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel、

    对于我们尝试充电的电池、我们希望使用2000mAh 的电池。

    最棒的

    费萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faisal、

    这是一个比您的太阳能电池板能够提供的输入电流大得多的电池。 假设您没有其他系统负载、大泄漏路径或低效率电源转换、那么您最多可以对电池进行涓流充电。

    您可能需要重新评估将用于功率更高(IMPP 更高)的太阳能电池板、或者考虑使用容量较低的电池。

    不过、请看一下 这些具有低功率损耗且可能仍能让您对 MPP 进行一定控制的线性充电器。 查看具有可调节 VINDPM 阈值或 MPPT 功能的器件。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    我们现在正在整理电气原理图、我们将使用5V 0.7W 太阳能电池板将器 件与微型 USB 连接器相结合、为器件充电。 在这种情况下、您能否建议一个至少具有两个输入的充电器 IC 来帮助我们?

    期待收到您的回复。 谢谢。

    最棒的

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faisal、

    您希望 micro-USB 连接器上提供什么输入电压? 只需从标准壁式适配器和 USB 端口获取5V 的普通电源轨?

    您是否期望系统和充电电流产生预期电流消耗?

    我们没有适用于此应用的单芯片解决方案、但我们的充电器+电源多路复用器或分立式 OR'ing 电路之一可能正常工作。 这是您的选择吗?



    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我们目前正在寻找从5V 墙上适配器汲取的电压。

    我们目前没有预期的电流消耗。

    您是否有您可以建议的充电器? 我想我们可能会希望使用充电器加或电路。

    最棒的

    费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faisal、

    我们将研究您的问题并研究可能的解决方案。


    此致、
    Joel H