This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于5V LED 的 LED 矩阵驱动器?

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92662-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608633/led-matrix-driver-for-5v-leds

主题中讨论的其他器件:TPS92662-Q1

您好!  

我正在寻找一个 LED 矩阵驱动器、它可以驱动指定为5V 电源的 LED。  您是否知道 TI 芯片中是否有任何芯片能够做到这一点?  我正在寻找一个由50个 LED 组成的矩阵、每个 LED 都需要5V 电压。

谢谢、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    TPS92661和 TPS92662是可处理5V LED 的矩阵管理器。 50个 LED 需要多个 LED、但可以完成。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,克林顿。 我有一个应用、我认为您上面提到的两个器件中的任何一个都可以使用。 不过、我很好奇是否可以设置器件寄存器、以便我们可以闪烁或选通 LED -导通时间为100mS、关断时间为1400ms (7%占空比)。 此外、我申请了92662器件的完整数据表、但尚未收到该数据表、能否获得一份数据表(在线未提供完整数据表)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    他们将通过 MCU 执行您发送给他们的任何配置文件、因此频带不会出现问题。 至于数据表、我没有数据表、执行请求的人员目前已离开、这可能是他们没有响应的原因。 但我可以向他们发送一条消息、询问 该请求 是否与您的帖子同名?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克林顿、是的请求是同名的、谢谢您! 从92661的数据表中获取它可以处理的最大 LED 电压为6V、典型值为5V。 但是、在92662的特性表中、不清楚最大 LED 电压是多少、因为它表示每个开关高达20V? 您能不能给"2"器件的最大 LED 电压提供一些照明? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    正确、每个开关的绝对最大值为20V。 我认为 OVP 检测可能低至16.2V、因此您可能希望保持低于16.2V、以避免出现问题。 我无法保证数据表中的任何内容、因为我不能控制、但我会将其转发给合适的人员。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我不确定可能发生了什么情况、但有人告诉我、他们没有看到您名下的请求。 我不确定他们在选通内容时使用的标准是什么、但他们说您应该再次尝试请求、因为这是流程的开始。 祝您好运!

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、我在过去一周中完成了两次此请求、两次我都得到确认、表示我的请求已成功提交。 请直接与正确的人员联系。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为跟进此事,我再次提交第三次,并第三次收到以下文件;
    _________________________________________
    TI 申请

    感谢您向德州仪器申请此文件
    您的申请将被审核-如果您获得批准、您将在几天内收到 TI 的电子邮件。 如果您需要联系我们、请联系 lpp_mktg_team@list.ti.com
    _________________________________________

    我还向上面标识的电子邮件地址发送了电子邮件、并从 nobody@ti.com 收到了此邮件作为回复

    _________________________________
    您发送到邮件列表'lpp_mktg_teach'的邮件、主题行为:

    TPS92662的数据表

    未发送给列表订阅者,因为您无权将邮件发送到此邮件列表。

    如果您没有向上面指定的邮件列表发送邮件,请注意,指定的列表可能已订阅您发送邮件的列表。 在这种情况下,只有命名列表的用户才会收到您的消息。

    如果您要请求向命名列表发送消息的权限、请联系列表所有者。

    ----------------------------------------
    这是系统生成的消息。 无法处理回复。
    _________________________________

    不确定系统请求结束时发生了什么,怀疑我的请求丢失了。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    很抱歉造成所有混淆。 但我已确认、正确的人已收到您的请求、因此他们正在审查该请求。 他们实际上得到的是原始的、我昨天无法确认。 审查请求的两个人都外出了几天,这样可能会解释延误的原因。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克林顿、在我的应用中、我需要驱动高达15.5伏的 LED。 它看起来不像 TPS92661 -
    Q1可以做到这一点、它被限制在大约5.5伏。 TPS92662-Q1每通道可驱动的最大 LED 电压和电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    TPS92662的 LEDx 至 LEDx-1的建议工作额定值最大为16.2V 和1.25A 因此、它具有比 TPS92661更高的电压开关。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、我收到了您的请求。  我将单独向您发送电子邮件、因为这是一个门控器件、我们的 E2E 门户不支持该器件。