This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:不同情况下的 VSYS

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607919/bq24195-vsys-in-different-situations

器件型号:BQ24195

您好!  

我正在尝试了解不同情况下的输出 VSYS 电压:

1) 1)无电池:VSYS 是最小电压加上150mV

2)已充电电池:VSYS 等于标称电池电压

3)对电池充电:在恒定电流中、VSYS 最小、因为电池电压的增加 VSYS 等于 Vbat、但当我处于恒定电压模式时、VSYS 是什么? 它是否等于恒定电压?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacopo、

    1) 1)仅在禁用充电时才为真。 然而、如果充电被启用、系统电压的运行方式将与一个电池上的充电周期相类似(除了在一个小得多的时间刻度上)并且继续这样做直到一个电池被应用或者充电被禁用。 换句话说、VSYS 将在 VSYSMIN + 150mV 和 VBATREG + 150mV 之间连续移动。

    2) 2)如果电池正在充电、是的、这是正确的。 但一旦终止完成、VSYS 将比电池高+150mV。

    3) 3)在 CC 模式下、电池电压将上升到高于 VSYSMIN、因此 VSYS = VSYSMIN + 150mV、直到电池过电为止。 然后、在 CC 模式的另一半和 CV 模式下、VSYS 电压将始终为 VSYS = VBAT + VDS。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、在这几个月里、我参与了其他项目。 现在、由于电源管理测试、我正在尝试更好地了解 VSYS 的行为。

    如果没有电池、我不了解 VSYS 应该如何工作。 当充电被启用时、VSYS 似乎不稳定、所以没有一个固定值、但是在 VSYSMIN + 150mV 和 VBATREG + 150mV 之间持续切换。 是这样吗? 那么,我必须避免这种情况吗?

    谢谢、
    Jacopo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    你是对的。 启用充电后、VSYS 将在这两个值之间浮动。 它本质上是发生在 VBAT 上任何寄生电容上的充电周期。

    您可以通过 I2C 寄存器设置或通过将/CE 引脚拉至逻辑高电平来禁用充电以使其消失。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    基本上、我的问题是/CE 被设计拉低、I2C 软件未就绪、电池不可用、因此在首次上电以测试整个系统时、我将处于默认寄存器值所述的情况。

    在 BQ24195之后、我有另外两个直流/直流来生成5V 和3.3V 电压、因此我想知道这种不稳定的情况是否会导致电源出现任何问题。

    此致、

    Jacopo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    这两个开关类型的直流/直流转换器都是吗? 连接到 SYS 引脚的降压(3.3V)和升压(5V)?  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、3.3V 降压/升压和5V 升压均连接到 SYS 引脚。

    此致、

    Jacopo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacopo、

    我怀疑这对您的转换器而言会是一个问题。 该 VSYS 行为是低频瞬态行为。 在 VSYS 电压的上升沿期间、稳压器输出的稳压可能会稍微下降(如果有)。 但同样、当今 DCDC 开关的稳压环路速度足够快、足以应对类似的情况。

    您在测试产品时是否遇到性能问题?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。

    我现在开始测试。 我会告诉你。

    此致、

    Jacopo