This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40001:低负载时输出电压较低。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40001, TPS40007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613444/tps40001-output-voltage-is-low-at-low-load

器件型号:TPS40001
主题中讨论的其他器件: TPS40007

大家好、我看到 TI 在新设计中不推荐 TPS40001、建议使用 TPS40007。

为什么是这样? TPS40001 是否存在取决于负载和温度的输出电压漂移问题?

由于我看到了一个问题、可能怀疑 TPS40001在低负载时输出电压较低、在高负载时变为正常。

请建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、

    请在高负载和低负载时获取开关引脚上的开关电压波形。 我怀疑由于 DCM 模式、输出电压会变为高电平。 您使用的输入电压、输出电压和电感器值是多少。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SW 波形在高负载时抖动、我认为 DCM 模式在轻负载时发生。
    输入电压:5V
    输出电压:3.3V
    输出负载:最大10A
    电感:2.7 μ H
    请发表意见、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、
    是否有更新? 上述条件与 DCM 模式无关。 如果您可以共享开关波形、我们可以看到是否存在其他问题。
    此致、
    Mathew