This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:VTRIP 和 IOCP 之间的关系

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613605/tps53355-relation-between-vtrip-and-iocp

器件型号:TPS53355

您好!

在应用信息(第23页)中,IOCP 被视为34A,大于稳压器的最大限制。

我想知道这是如何考虑的。 此计算是否使用  数据表第18页的公式2完成?

如果是,我想知道如何选择 Vtrip (因为 在数据表中,Vtrip 范围被指定为0.4V 至2.4V)。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限制设置是为了 防止出现故障情况。  通常将其设置为高于转换器的最大额定电流。

    Vtrip = Rtrip * 10uA (eq 1)

    IOCP 使用 eq 2进行计算。  或者、您也可以直接使用第24页的 eq 10计算 Rtrip。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您提供信息。

    在我的设计中、负载需要最大28A 电流。 设置电流限制是否有任何标准考虑因素?

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将其设置为高于10%到20%。 32或34 A 可能适合您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的建议。

    在等式11中,我想知道如何选择 Cout、R7和 Ton 值。 在数据表中、我只能找到有关选择 C1和 N 的建议

    此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我稍后会回来。 我现在有几个紧急项目。 我相信、如果您研究数据表和设计示例、您可以找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否需要任何进一步的帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我无法通过数据表中给出的设计示例了解如何选择外部元件。  

    最后、我可以使用 WEBENCH 选择组件。

    为了验证 WEBENCH 建议的值、我按照以下步骤操作:  

    1) 1)对于输出电容值、我使用了您在链接 中建议的公式:https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/615523

    2) 2)对于 R7和 C1、我用公式(11)中的 WEBENCH 中获得的值进行了替换 、并验证了公式左侧是否大于右侧。 我还将 R7和 C1替换为公式(12)、以确认 VINJ_SW 是否小于50mV。

    3)我用(12)和(13)中的 R7和 C1值来获得 VINJ_SW 和 VINJ_OUT。 使用公式(14)和(15)中的这些值、我计算了反馈电阻器。

    4) 4)对于 R9、R11、C5和 C6的计算(参考数据表的图38)、我无法得到任何公式、因此我直接使用了 WEBENCH 给出的值、而无需验证。

    谢谢、此致、

    Madhu。