This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612856/tps543c20-tps543c20

器件型号:TPS543C20

您好!

我对 TPS543C20有一些疑问。 请帮您解决此问题。 谢谢~

数据表显示"在 VSEL 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器以选择内部基准电压"。  

  "内部基准电压"是什么意思? EA 的基准电压还是输出电压?  根据我的理解、基准电压只是输出电压、对吧? 我们可以通过调整从 VSEL 连接到 AGND 的电阻器来对输出电压进行编程。

2.对于独立应用、如何处理 SYNC"引脚? 只是保持悬空?

3.附件是212V 至0.85V 电源原理图,您能帮您检查一下吗?  

感谢您访问 lot.e2e.ti.com/.../TPS543C20-Power-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我找人来看看这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否得到了解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到了我们 FAE 团队的反馈、感谢您的帮助。