This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS548D22:来自数据表的 IC Theta JA 与 Rtheta JA

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614051/webench-tools-tps548d22-ic-theta-ja-vs-rtheta-ja-from-datasheet

器件型号:TPS548D22

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在随附的 webench 运行中 、使用的 ICThetaJA 有效值为14°C/W、但数据表中列出的 RthetaJA = 28.5°C/W、这明显更糟。   查看其他博文、  ICThetaJA 的有效性似乎源自 器件 EVM 的测量数据、但您能否澄清为什么数据表中列出的值以及哪个值更适合使用?

e2e.ti.com/.../TPS548D22_5F00_0_5F00_72V_5F00_26A_5F00_Ta85t.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这篇文章从未得到答复。 您对此仍感兴趣吗?