This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:TPS40425 PMBus 读取 Vout 应用问题。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611297/tps40425-tps40425-pmbus-read-vout-application-issue

器件型号:TPS40425

你(们)好,先生  

TPS40425 PMBus 阅读输出电压 如何转换?

TPS40425 (增加:0x13)输出电压设置为3.3V。  读取 8Bh,如下 所示=> i2c MD 0x13 0x8b 2008b:A2 06   。

对吗?

e2e.ti.com/.../TPS4025.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、应将 READ_VOUT 寄存器中的十六进制值转换为 DEC 值。 然后将 DEC 值乘以"2^-9"。
    2^μ V-9=1.95mV

    例如,DEC 值为1000,则 Vout 应为1000*1.95mV=1.95V。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    使用 TPS40425工具调节输出电压后、我们是否可以通过 TPS40425 GUI 工具下载文件?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    您可以使用 "Gui->File->Save project As"将 PMBus 编程保存在.xml 文件中。

    可以导入.xml 文件、以便稍后对 TPS40425进行编程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,钱
    TPS40425是否有任何文档或视频介绍如何使用?(例如如何设置 OCP/OVP 等等)
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,钱

    .xml 文件用于 Fusion Digital Power Designer 工具。
    在 SMT 之前,我们是否知道可以使用哪个文件对 IC 进行编程?(以及如何获取编程文件表单融合数字电源设计器工具)。
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Bogey

    .xml 文件可用于对 IC 进行编程。

    您是否在询问如何在生产过程中对 IC 进行编程?

    如需快速回复、您可以通过 Q-CHEN@TI.COM 与我联系

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如需快速回复、您可以通过 Q-CHEN@TI.COM 与我联系