This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60 - LED 引脚未被拉至低电平

Guru**** 2766025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608409/bq40z60-bq40z60---led-pins-not-pulled-low

器件型号:BQ40Z60

您好!

我使用 TS1..4引脚通过 FET 驱动 LED。 与电动汽车电路板上的电路相同。

如果我按下 LED_TOGGLE 按钮、则引脚似乎未被拉低、并在500mV 和1V 之间浮动、而不是被拉低。 LED 保持亮起。

如果我再次按下 LED_TOGGLE 按钮、TS 引脚会按预期拉高至1.74V。

EVAL 板上的每个 TS 引脚上的10k 热敏电阻用作下拉电阻。 我的板上没有它们。

是否有任何问题、或者是否真的需要下拉电阻器来关闭 LED?

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    我们将对此进行研究并返回给您。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了相同的问题-我没有将10k 热敏电阻接地。

    TSX 输出未被拉至低电平、并在0.6V 和1.1V 之间波动。

    是否已解决此问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juwan、

    无论这些端口上的温度测量是否被禁用、该器件始终使用 LED/TS 引脚来测量 PTC。 我会遇到固件错误。 因此、您需要某种下拉和以下 R-C 滤波器来从 LED 中移除 PTC 采样脉冲。 它不必要地增加了物料清单、但我找不到解决方法。

    当温度测量被关闭并且端口作为推挽输出工作时、只有两个例外。 这些是端口配置为输出 ACOK 或备用 BTP 信号时的情况。 在这种情况下、无需下拉电阻器和 R-C 滤波器、端口可以直接驱动 FET。

    我希望这将被修复或记录在数据表中、其中 TS 端口被描述为推挽类型、这可能适用于硬件、但不适用于固件。

    谢谢、
    Fred