This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:VSYS 调节电压

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25601, TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610074/bq25606-vsys-regulated-voltage

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25601TPS54240

我正在研究 BQ25606独立充电器、我想知道当芯片未连接电池时 VSYS 上的最大电压是多少。

数据表中提到 Vbat + 50mV、但当芯片在无电池的情况下工作时、该电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池未连接且充电被启用时、此器件尝试将 VBAT 调节至电池充电限值(例如4.4V)并且 VSYS 跟随 VBAT、然后终止、在 VBAT 下降至低于再充电阈值的特定时间后、此器件将再次为 VBAT 充电以充电电压... 因此、如果电池充电限制设置为4.4V、并且不存在电池、VSYS 通常可能会达到4.4V + 50mV = 4.45V。 如果有问题、请勾选"验证答案"。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个应用、在这个应用中、我可能不需要电池、而芯片将独立工作、通过它的直流到直流转换器为我的电路供电、我担心这个电压的限制、因为我不希望变化到远低于或 高于特定设定点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过将/CE 引脚拉为高电平来禁用充电、然后 VSYS 通常将保持在3.68V、而不管 BAT 电压如何。 如果有问题、请勾选"验证答案"。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池电压的情况下?

    数据表中提到了以下内容:

    '当电池充电被禁用并且超过最小系统电压设置或充电终止时、系统通常被稳定在比电池电压高50mV 的水平上。'

    这意味着、当禁用充电时、只有当电池未连接到芯片时、系统电压才会保持在3.68V。
    只要我从数据表和第21页的图15中了解到、系统电压就始终跟踪电池插入时的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最初的问题是关于没有电池、因此后续回答假设没有电池。 如果未连接电池且禁用充电(/CE 拉至高电平)、VSYS 通常将保持在3.68V。 如果已连接电池、请参阅 d/s P21上的8.3.6.7窄 VDC 架构 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里提出下一个问题、因为它与我的上一个问题太相关了。
    当芯片未连接电池且启用充电时、VSYS 电压会产生显著的纹波、从而使 VSYS 电压从大约3.5V 变为4.25V。 如何减少该纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 必须 通过拉高/CE 引脚来禁用充电 、然后 VSYS 通常保持在3.68V。 如果这有帮助、请勾选"已修复"。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我禁用充电、则随机插入电池时、我将无法为电池充电。 因此、我必须知道电池何时打开或关闭。 但这似乎是唯一的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要连接到 VSYS 的是什么? 您为什么关心 VSYS 输出纹波? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GSM/GPRS 模块。 我在示波器上看到最小 VSYS 降至约3.5V。 该值是模块的最小电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以改用 bq25601? 该器件具有 I2C、并且可通过 I2C 将最小 SYS 电压设置为高于3.7V。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用 BQ25606实现其他解决方案? 我已经拥有用于 BQ25606的评估板、如果可以使用 BQ25601更改芯片、我可以测试第二个芯片是否适合我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压降至3.5V 是通过芯片设计实现的吗? 我是说、当 IC 处于挂起模式时、这是正常功能吗?
    我想了解 BQ25601是否更适合我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    只要电池电压低于此阈值、充电器就会将系统电压保持在3.5V 左右。

    您之前在该主题中描述的是无电池情况。

    如果不存在电池、则 VSYS 有两种情况:

    1)/CE ->低电平(充电被启用或寄存器位被设定为1):VSYS 将在 VSYSMIN 和 VBATREG 之间上下移动、这在很大程度上取决于 VBAT 上的电容。

    2)/CE ->高电平(充电被禁用或寄存器位设置为0):VSYS 将保持在 VSYSMIN。 在 bq25606上、该值固定为~3.68V。 在 bq25601上、该值是可调节的。



    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不存在电池的情况下、我提到了这一点。

    你的第一项发言回答了我的问题。

    尽管如此、我在数据表中没有看到与此相关的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果未连接电池且已启用充电、VSYS 将会升高或降低。
    VSYS 上的这种纹波是否会导致发热并损坏输出电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    我不会期望电容器中会出现明显的发热。 我们通常建议将低 ESR 电容器用于 BAT 和 SYS、例如钽或陶瓷电容器。 电容器中的大部分损耗将来自转换器开关。

    这是 VBATREG 和 VSYSMIN 之间的低频振荡、因此此处的损耗主要由 ESR 决定。

    总之、只要选择良好的低 ESR 电容器、我就不会担心热量/损坏。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 我已经选择了陶瓷电容器。

    此外、我在 BQ25606的评估套件原理图和电路板中看到一些标签提到了 BQ25601的引脚名称、我想知道是否可以使用 BQ25601替换 BQ25606以进行一些测试。 可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、引脚排列有两种不同。

    引脚13至24完全相同、但只要您看看引脚1至12、就会发现许多差异。 bq25606EVM 组件选择和 PCB 布线完全不同、不易修改、因此无法与 bq25601进行通信并使其正常运行。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我注意到了这一点、但我会尝试一下!

    对于具有该成本的评估、我希望对同一系列的所有芯片都能轻松进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了 BQ25601、但也不起作用。 我还发现,真正的问题不是 Vsysmin,而是芯片的性能,它在非常重的负载下无法提供瞬态响应(步进>1A)。 此问题似乎仅在充电器已启用且未连接电池时发生。 因此、充电器处于挂起模式。 有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    那么、您要尝试用一个重瞬态阶跃击中充电器吗? 需要考虑的一个重要因素是输入电流限制设置或 VBUS 电源的实际输入电流限制设置。 如果达到这些限值、您将发现不会调节 VSYS、而是调节输入电流或输入电压(IINDPM 或 VINDPM)。

    您提供的是哪种类型的瞬态阶跃?
    您的电源的额定功率(V 和 A)是多少?
    您在充电器上的输入电流限制设置为什么?
    您将 VSysMin 设置为什么? 3.7V 是此部件的最大设置、但如果电池电压更高、它也会移动。

    最后、您看到 VSYS 的哪些响应对于您的应用来说是不可接受的?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    我使用直流/直流开关稳压器提供的5V 电源、该稳压器能够提供高达2.5A 的电流(TPS54240)。

    IINDPM 设置为最大可接受值。

    VINDPM 为默认值。

    VSYSMIN 设置为3.7V  

    在芯片上未连接电池且已启用充电的情况下。 我让芯片正确启动并连接了2欧姆负载。 对于该负载、我们预计电流约为~1.95A。 我看到 VSYS 在几微秒内骤降过多(我没有保留确切的值)、远低于 VSYSMIN。

    我还注意到了一些新的东西。

    在与上述设置相同的情况下、当芯片在电池未禁用且充电器的情况下工作时、VSYS 如预期的那样大约为3.88V。 我尝试充电(使用 MOSFET 作为电源开关) 4x47uF 陶瓷电容器、VSYS 在1.1V 至1.25V 的范围内下降

    请注意、我的电源(TPS54240)可以承受该瞬变阶跃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎该芯片无法在没有电池的情况下提供瞬态负载阶跃、而与 CE\状态无关。
    此外、当 PSEL 悬空并在主机模式下工作时、输入电流限制是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    您是否还检查了 bq25601上的寄存器设置。 我怀疑充电器处于 IINDPM 或 VINDPM 状态、这是无法承受瞬态负载的原因。 bq25601是一款3A 充电器。 当/CE 为高电平(或禁用充电)时、只要输入在某种程度上不受限制、充电器仍可以毫无问题地提供3A 电流。

    当充电器处于 IINNDPM 或 VINDPM 状态时、通过输入的 IR 压降或电源或充电器设置的一些其他物理限制、VSYSMIN 调节将由这些其他环路中的一个控制。

    您能否检查 REG0A [6:5]及其读数?

    实际上、在加载前后读取所有寄存器设置对于确定导致这种情况的原因非常有用。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在上一篇文章中提到的、 IINDPM 设置为最大可接受值、VINDPM 设置为默认值。 所有设置都是在主机打开 MOSFET 为电容器充电之前完成的。

    只要我不打算让系统过载 超过2.5A、我的输入就不会受到限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有任何更新、但我正在尝试进行汇总并找出、在行和数字之间进行读取、可能会发生什么情况。

    PSEL 引脚悬空、但 MCU 通过 I2C 在 BQ25601上进行必要设置。


    首先、它在 REG01 = 0x5E 上写入。 这对应 于 WD_RST = 1和 SYS_MIN = 3.7V。
    WD_RST 位采用芯片到主机模式。 因此、PSEL 引脚状态不再重要。

    REG00 = 0x1F 输入电流限制3.2A

    REG03 = 0x00预充电电流= 60mA、终止电流= 60mA。

    REG02 = 0x85这只改变了设置为300mA 的 ICHG (我有小电池)

    REG05 = 0x8F 这会禁用看门狗、因为我不想失去控制、并且由于看门狗故障(寄存器复位)、充电电流超过过多(2048mA)。

    一旦芯片进入主机模式、我的设置显示来自输入的电流限制(最大允许电流)为3.2A
    我知道 VBUS (TPS54240)上的电源电流不能超过2.5A、当然我不希望灌电流超过2.5A

    瞬态响应已在 TPS54240上进行测试、并通过了迄今为止的每项测试。 它在当前阶跃中响应很好。 我想我的电源不是这里的问题。
    但我可以使用示波器再次检查它。

    返回到我的问题。
    这里没有电池。
    MCU 执行上述设置几秒钟后。 使用 MOSFET 作为电源开关、四个47uF (4x47uF)陶瓷电容器即将充电。 它们用于对 GSM 的电力线进行去耦。 但这种情况绝不会发生、因为 VSYS 会立即降至接近1V。
    CE\状态不会产生任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REG0A [6:5]完全未设置。

    我尝试使用它作为独立器件执行同样的操作。 当然、我会将 PSEL 引脚拉低。

    同样的问题。 我最终在 CSYS 放置了100uF 电容器、并将电压骤降降至最低。 我还注意到芯片的频率不稳定。