This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001-Q1:能否在反馈线路中添加热敏电阻?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613471/lm5001-q1-can-i-add-thermistor-in-feedback-line

器件型号:LM5001-Q1
主题中讨论的其他器件:LMT84

尊敬的所有人:

我想添加热敏电阻来根据有机发光显示屏(OLED)的环境温度更改输出电压。

建议采用这种方法吗? 您是否以这种方式进行了测试?

*我将使用它作为 SEPIC、Vin = 10V~16V、Vout = 13.1V~20.9V。

请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有这样测试过它、但它应该起作用。 建议更改 Vout 感应电阻分压器的低侧电阻器、以保持相同的环路属性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xi 先生、

    感谢你的答复。
    顺便说一下、我是否可以添加温度传感器而不是热敏电阻? 例如 LMT84。

    我无法添加温度传感器、因为该输出是电压?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以。