This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:故障模式

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611474/lm25118-failure-modes

器件型号:LM25118

您好!

我的客户使用 LM25118设计电源板。

LM25118在运行期间有时会损坏。(输出电压异常)

我对该器件有一些问题。

问题1.当 HS 引脚超过额定电压时、HB 引脚是否损坏?

我将把文件(开关波形)附加到这个帖子。

e2e.ti.com/.../LM25118_5F00_Switching-waveform.pdf

问题2.关于 HS 引脚布局、我应该注意什么?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin、

    感谢您提出问题。

    首先、客户是否正确探测了 HS 引脚? 由于该信号为高频、因此探针的接地引线需要较短。 下面的帖子讨论了如何探测高频信号。 如果未正确探测、电压可能会高于实际值。

    e2e.ti.com/.../2243.understanding-measuring-and-reducing-output-voltage-ripple

    对于布局、HS 和 HB 之间的电容器应尽可能靠近 LM25放置 引脚。 我还建议将 HO 和 HS 布线的一侧布置到高侧 MOSFET。 这将有助于降低高侧栅极驱动器的环路电感、从而降低电压尖峰。 下面的文章介绍了如何最大程度地减小这些电压尖峰。

    www.ti.com/.../slyt682.pdf


    所选的外部 MOSFET 是否可能没有足够大的额定电压?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:
    非常感谢您的回复。
    很抱歉耽误你的时间。
    我的客户使用以下 GND 弹簧测量 HS 引脚。

    问题:
    当电压超过额定电压时、意外地施加到引脚20 (HS)上、
    引脚16 (VCC)和引脚18 (HB)之间是否存在内部短路?

    LM25118 EVAL 的测量波形没有问题。

    此致、
    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin、

    请参阅数据表中的 IC 方框图。 VCC 和 HB 之间存在高压二极管链路、由于采用自举电容器、因此其电压高于 HS。 如果 HS 引脚上出现过压、则 HB 也会过载、这可能会损坏内部二极管。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youhao Xi:

    感谢您的解释。
    我非常理解。
    我的客户正在考虑修改当前定制板的 PCB 图案布局。

    此致、
    Seishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett 和 Youhao Xi:

    我可以再问一个问题吗?
    VCC 和 HB 之间高压二极管链路的反向击穿电压是多少?

    此致、
    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin、

    VCC 和 BST 之间二极管的反向电压应大于最大 SW 电压。 这将等效于输出电压。

    谢谢、

    Garrett